Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049
我在一个项目上使用TMS320F280049作为核心处理器,前期产品测试都没有问题,但在现场运行一段时间(也就两周左右)后,发现产品采样出现问题,采集到的电压值都为最大值,共计出现4起这样的故障。将故障板返回公司后分析,逐步排查故障点,最后发现是DSP内部的AD采样出现问题:将AD采样对应的引脚悬空,软件采样返回的AD数值为4096,将引脚接到电源地上,软件返回的AD数值不为零,在900左右,检查了AD供电引脚和参考电压Vref均为正常,后来将一片新的DSP更换到板子上,整个产品可以正常工作。
请问下相关的技术专家,有哪些原因可能造成这种现象?如何进行分析并确认?谢谢!