Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
Hi support:
ccs version: v10.1.1
C2000Ware version:3_03_00_00.
Simulink demo:
链接:pan.baidu.com/.../1wpSW4CfVlir9Eqlyv1RtEg
提取码:cvia
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦--来自百度网盘超级会员V3的分享
kit board: f28388d control card REV.B
Simuink模型在附带的网盘连接中。
现象:
1、用自带的 TI的CCS工程(ccs project demo:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\led\led_ex1_blinky)可以烧写到芯片的FLASH,并且成功启动。
2、搭建的Simulink模型烧写到芯片的Flash可以运行,但是下电再上电后,程序运行错误。错误现象如下:
Simulink模型中设置了一个点亮LED的逻辑,第一次下载进去,LED灯闪烁正常,闪烁周期是500ms,频率为2HZ。下电再一次上电时,LED灯常亮,亮度降 低,示波器测量LED pin脚,是一个60HZ的占空比很小的方波。
3、用CCS打开Simulink生成的CCS工程,修改如下:
1、 Properties->C2000 Linker->Symbol Management 将“Specify program entry point for the output module”设为 code_start
2、将“f2838x_codestartbranch.asm” WD_DISABLE .set 1 (文件中默认就是1)
修改后也不成功。
运行TI自带的Demo正常,排除硬件上的问题。但是软件方面 CMD文件貌似没有问题。