This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于instaspin-foc例程的问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

我用的是官方的开发板f28027f +drv8305  自己的电机

通过lab2b参数识别后,首先进行了lab5b的速度控制,测试结果比较好。

随后,我又运行了lab1c的例程,效果不太理想,该例程应该是电流跟速度的闭环控制,我在lab1c中设置期望的速度是可以控制电机转动的,并且通过

Speed_krpm 是可以看到跟我实际设置的 SpeedRef_krpm 匹配的,说明速度环控制没有问题。

1、当我调整IqRef_A变量的电流时,什么也没有发生,转速也没上去, Torque_Nm扭矩也没增加,说明电流环控制是失败的,我该如何才能进行正确的电流控制?

2、当我调整工程进行lab4 扭矩验证时,我对IqRef_A输入流 0.3A的电流,电机会有较低的声音,当我IqRef_A给到0.7A时,电机声音会更大一些,但是电机都没有转动,当我用手旋转电机时,电机开始以IqRef_A设置的值进行转动,为什么需要我手去带动一下,电机才会转动?

这是我电机参数:

#define USER_MOTOR_TYPE MOTOR_Type_Pm
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (7)
#define USER_MOTOR_Rr (NULL)
#define USER_MOTOR_Rs (0.0227969009)
#define USER_MOTOR_Ls_d (6.4219962e-06)
#define USER_MOTOR_Ls_q (6.4219962e-06)
#define USER_MOTOR_RATED_FLUX (0.00550927315)
#define USER_MOTOR_MAGNETIZING_CURRENT (NULL)
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (1.0)
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-1.0)
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (15.0)
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (20.0)

#define USER_MOTOR_FREQ_LOW (10.0) 
#define USER_MOTOR_FREQ_HIGH (100.0)  
#define USER_MOTOR_FREQ_MAX (120.0)  
#define USER_MOTOR_VOLT_MIN (1.8) 
#define USER_MOTOR_VOLT_MAX (12.0)  

  • 你好,已经转给了电机控制方面的专家工程师,还请耐心等待回复。
  • 为什么还没有人回复?
  • 请问电机的额定电流是多少?看参数设置里USER_MOTOR_MAX_CURRENT设的是15A,如果是15A的话,建议增加IqRef_A再试试看。另外建议看看ForcedAngle是否有使能,这里需要使能ForcedAngle的。
  • 是的,15a没有达到电机额定的电流,额定40a,我只是为了保险起见,设置了1个相对安全的电流值,但15a也足以让他转动,因为我从lab5b速度环中验证了电机能转,首先ForcedAngle强制角度我是启用了的,并且他在任何工程都是默认启用的,然后通过我这几天的研究,发现给了IqRef_A值,电机来回摆动,而不主动转起来,是因为没有 “力”。当我手这个外力去引导电机转起来后,更改IqRef_A可以看到转速升高,但我尝试用手去停止电机时,稍微1触摸电机,电机就停下来了,那可是3000rmp的转速啊,手轻轻一碰,就停住了,所以,最终是因为电机没力?IqRef_A不就是调整q轴分量的力矩吗?为何没有力的表现?我该如何解决?