Hi: 我按照如下方法生成的.bin文件用文本文档打开是乱码,不清除哪里出错了
CCS版本10.1.1
芯片型号:F28388D
如何使用CCS生成.bin文件
使用TI提供的mkhex4bin.exe即可在CCS下面生成所需的.bin,任何使用CCS开发的芯片平台都可以支持。
C:\ti\ccsv5\utils\tiobj2bin
具体步骤:
1、修改tiobj2bin.bat脚本
此脚本完成指定平台的hex到bin文件格式的转换。在ControlSuite的安装目录C:\ti\ccsv5\utils\tiobj2bin下。
原始文件是支持470平台的,修改为C2000,平台把hex470 改为hex2000,ofd470改为ofd2000,诸如此法。
2、添加处理命令
(1)点击“Project”->"Properties"进入设置
(2)点击“Build”->"Steps",在Post_build steps的Command里加入如下指令。
"${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin" "${BuildArtifactFileName}" "${BuildArtifactFileBaseName}.bin" "${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd" "${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex" "${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin"
————————————————
版权声明:本文为CSDN博主「电机与控制」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:blog.csdn.net/.../73718043