This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP28034 通过IIC写EEPROM 断点运行方式能写成功,自动运行就卡在I2caRegs.I2CSTR.bit.XRDY这里



Uint16 SaveIIC(Uint16 addr,Uint8 data)
{
Uint16 ret;
Uint8 test;
OutMsg.MemoryLowAddr=addr;
OutMsg.MsgBuffer[0]=data;
ret=I2CA_WriteData(&OutMsg);
DELAY_US(50000);
//校验 

}

Uint16 I2CA_WriteData(struct I2CMSG *msg) // I2C 写数据
{
Uint16 i; // 开始发送数据
I2caRegs.I2CSAR = msg->SlaveAddress; // 设置从设备地址
I2caRegs.I2CCNT = msg->NumOfBytes + 1; // 设置要发送的字节数目
I2caRegs.I2CDXR = msg->MemoryLowAddr; // 设置寄存器地址
I2caRegs.I2CMDR.all = 0x6E20; // 配置 I2C 发送模式——FREE、STT、STP、MST、TRX、IRS


for( i= 0; i < msg->NumOfBytes; i++)
{
while(!I2caRegs.I2CSTR.bit.XRDY); //Transmit-data-ready interrupt flag bit.发送数据就绪中断标志位。(I2CDXR)准备好接受新数据
I2caRegs.I2CDXR = *(msg->MsgBuffer + i);
}
while(I2caRegs.I2CSTR.bit.BB); // 忙检测

return SUCCESS;
}

  • Uint16 I2CA_WriteData(struct I2CMSG *msg) // I2C 写数据
    {
    Uint16 i; // 开始发送数据
    I2caRegs.I2CSAR = msg->SlaveAddress; // 设置从设备地址
    I2caRegs.I2CCNT = msg->NumOfBytes + 1; // 设置要发送的字节数目
    I2caRegs.I2CDXR = msg->MemoryLowAddr; // 设置寄存器地址
    I2caRegs.I2CMDR.all = 0x6E20; // 配置 I2C 发送模式——FREE、STT、STP、MST、TRX、IRS


    for( i= 0; i < msg->NumOfBytes; i++)
    {
    while(!I2caRegs.I2CSTR.bit.XRDY); //Transmit-data-ready interrupt flag bit.发送数据就绪中断标志位。(I2CDXR)准备好接受新数据
    I2caRegs.I2CDXR = *(msg->MsgBuffer + i);
    }
    while(I2caRegs.I2CSTR.bit.BB); // 忙检测

    return SUCCESS;
    }
  • 请问您是否有用示波器看一下总线波形?SCL和SDA线的状态是什么?

    您使用什么设备作为从设备?在您的代码中,您使用的是I2C FIFO模式还是非FIFO?

    之前有客户遇到了类似的问题,是总线上噪声的问题
  • 这是我的IIC的初始化代码

    void I2CA_Init(void)
    {
    // Initialize I2C
    I2caRegs.I2CSAR = 0x0050; // Slave address - EEPROM control code

    I2caRegs.I2CPSC.all = 6; // Prescaler - need 7-12 Mhz on module clk
    I2caRegs.I2CCLKL = 10; // NOTE: must be non zero
    I2caRegs.I2CCLKH = 5; // NOTE: must be non zero


    I2caRegs.I2CMDR.all = 0x0020; // Take I2C out of reset
    // Stop I2C when suspended

    return;
    }

  • 请问您是否有用示波器看一下总线波形?SCL和SDA线的状态是什么?