This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCSV10 在烧写怎么只擦除要用到的FLASH段

在烧录时, 擦除占用的时间较多, 拖慢了调度速度.

一般FLASH较大 如果我们只用到了其中一个或两个,那么其余的段在烧录时就可以不用先执行擦除操作,这样节约了时间.

如下图,我已经勾选要用到的G H这两个段,按理说在LOAD时ABCDEF IJ都不会擦除,但我在rebulid工程后,再LOAD, 还是所有段再擦除一遍, 也就是设置未起作用

请问各位大佬 ,如何解决此问题?

先行谢过

设置未起作用,如下图

CMD为默认配置,如下图