This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

280xx 启动模式



关于 GPIO 参与启动模式选择进程的问题,我有一些迷惑。在 2803x 和 2806x 的产品说明书中只提到了两个 GPIO——TDO 和 GPIO34。另一方面,在“硬件设计指南”(SPRAAS1A) 中提到的 GPIO 包括:GPIO18、GPIO29、GPIO34(但没有提到 TDO)。

能否解释一下启动模式进程是怎么执行的,要考虑哪些 GPIO,以及您对需要启动模式的应用有什么建议:

1. Flash

2. SCI

  • 真不巧您遇到了文档中的不一致问题。您参考的表格,我想是 SPRAAS1A 文档中的表 3,与 TMS320F2803x 和 TMS320F2806x 器件没有关联。要想知道哪些引脚与启动模式选择有关,需要参考正确的器件产品说明书。

    对于需要如下启动模式的应用,建议在特定的 GPIO 上连接外部上拉电阻来获得需要的配置。