This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049C使用CLA控制BOOSTXL_BUCKCONV

您好,

       我们现在正在使用Launchxl_F280049c开发板控制BOOSTXL_BUCKCONV。

       我们通过ccs的resource explorer 下载了示例代码。

       在PCMC模式下,不打开CLA的情况下,输出电压是可控,不会出现波动。

       但是,在PCMC模式下,打开CLA的情况下,输出电压不可控的,输出电压出现波动,波动较大。

       现在实测,输出电压变动范围1.2v->1.5v->1.8v->1.5->1.2v,如此循环。

       我们现在怀疑,使我们启用CLA的步骤或者方式有问题。

       所以请问有没有如何开启CLA的步骤说明?