This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TMS320F280049C的CJTAG调试接口问题?

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F280049C, TMDSCNCD280049C

群里的大神,目前TMS320F280049C芯片支持两线的CJTAG调试接口,但是目前手上只有基于JTAG调试接口的仿真器,且自制的目标板面积偏小,不适合安装14脚的调试接口,请教下如何才能将两者进行兼容性设计,是否需要做转接板?官网上是否有相应的设计资料可供参考?

  • www.ti.com.cn/.../LAUNCHXL-F280049C

    上面的launchpad就是2 线的cjatg,具体原理图您可以参考

    C2000Ware \boards\LaunchPads\LAUNCHXL-F280049C\MCU025B

    cJTAG实际上有2种模式。标准为4针,高级为2针。4引脚使用TCK,TMS,TDO,TDI(没有像标准JTAG那样的nTRST),2引脚仅使用TCK和TMS。

    您这种情况的话,建议使用类似XDS110/XDS100v2以标准的4引脚JTAG 1149.1和cJTAG 1149.7来连接板子

    XDS100v2和cJTAG 4引脚除TMS / TCK外还将使用TDO / TDI引脚
  • 好的,谢谢,还想请教一下,我想将TDI和TDO两个引脚复用为I2CA接口用,如果用于4针 的CJTAG方式,这两个脚还能复用吗?
  • Susan Yang,你好,还想请教一下,我想将TDI和TDO两个引脚复用为I2CA接口用,如果用于4针 的CJTAG方式,这两个脚还能复用吗?
  • 理论上是可以这样复用的,在数据手册内也有相关的引脚说明

    www.ti.com.cn/.../tms320f280049c.pdf

    Table 4-1. Pin Attributes
  • Susan Yang 你好,请问280049C芯片的外部晶振20MHZ接入到X1和引脚GPIO18_X2,怎么引脚上示波器看不到波形?在芯片的复位引脚有一个宽度为50uS的定期方波产生,请问这个算芯片正常工作吗?有如下疑问:①复位引脚XRSn是否需要配置为输入?②外部晶振接入引脚68和69是否需要配置才能用于外部晶振时钟的输入方式?如果需要这些配置有相应的文档吗?

  • 您可以看一下controlcard的原理图

    默认路径: C2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049C\A\MCU009B(001)_Sch.zip

    配置的话,您也可以参考其中的例程:

    C2000Ware_3_02_00_00\device_support\f28004x\examples

    另外我之后会拿板子测试一下