This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

编译错误问题



自己写的程序编译后出现如下错误,在工程中没有显示错误位置

点开#16008-D文件,显示如下

请问这是什么原因?

  • 这个问题比较泛,确实难于建议。简单来说,报错是因为目标文件的不兼容引起的。

    能否先说明是使用哪颗芯片?使用的是哪个版本的编译器?

    可以尝试看看以下几点:

    1、是否使用了库?哪几个?库是使用什么条件编译的?它应该与你现用的不同。比如,库是基于浮点,而你的程序使用定点。

    2、在没有使用库的情况下,修改编译选项是否会有不同?

    3、将文件减少,精减至不出问题,比较问题在哪里?

    4、是否试过例程有无同样问题?

  • shizhong,

    你应该看一下console中详细的信息,里面就有编译过程出错的具体描述。

    Eric