This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

在移植CCS3.3到CCS8.0出现编译错误。

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

各位前辈您好!

毕业刚参加工作两星期!基于DSP28035的V3.3的版本程序,需要我移植到CCS8.0上。

我首先在8.0中创建了一个新的工程,如图1所示,编译以后没有问题。

然后我将原版程序的用户建立的.h .c文件放工程文件夹了,原版把主函数的

#include "DSP2803x_Device.h"
#include "DSP2803x_Examples.h"

放进了#include'All.header.h'

再次编译

就会出现以下图2所示的报错

网上搜了,也发现有相同的问题,有一个说将project的源文件添加进去就好了。。但是我还是没有看懂。。我在想,这应该不是配置的问题?应该是我 写的C语言,语法问题导致的编译错误?

请前辈们指教

  • 你好,CCS3.3导入CCS8的话可以试一下如下截图的方法:

  • 感谢您的回复!我本来也是这么做的,但是想重新建立一个CCS8.0的模板,在此基础上,编译没有问题。然后将3.3的版本的用户.c.h等文件添加过来,才出现的那些错误。, .out文件, @Ti 工作人员,DSP开发,CCS开发环境疑问,项目属性配置,库文件使用
  • 因为你原工程会设计很多路径问题,包括.cmd文件、库函数等等。另外看到你的工程报错是memcopy函数中的一些参数没有定义。如果你是新手的话调整起来会比较麻烦
    可以先从官方提供的例程开始着手,慢慢尝试将工程移植过去:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2803x\examples\c28