具有 MathWorks TI C2000 硬件支持包的 MathWorks Embedded Coder 支持使用通过 MATLAB 和 Simulink 开发的模型在 C2000 硬件上进行自动编译和执行。
一些常见高级问题的答案可在 www.mathworks.com 上的“MATLAB Answers”中找到:
- 如何使用 Simulink 的“Custom Code”块来测量 TI C2000 上的代码执行时间?
- 如何使用 MathWorks Embedded Coder 的“Custom Storage Class”设计器为 TI C2000 定义“Custom Memory”区域?
- 如何使用 MathWorks Embedded Coder 将数据/代码加载到flash并从 TI C2000 上的 RAM 运行?
- 为 TI C2000 设计 Simulink 应用时,支持哪些数据类型?
- 如何使用 MathWorks Embedded Coder 中的双模型方法在 TI C2000 上进行信号记录和参数调优?
- 概述:在外部模式下执行 TI C2000 Simulink 模型
- 快速疑难解答指南:在外部模式下执行 TI C2000 Simulink 模型
- 在为 TI C2000 开发 Simulink 应用时,有哪些优化技术可提高代码执行速度?
- 在为 TI C2000 开发 Simulink 应用时,有哪些建模技术?
- 在为 TI C2000 开发 Simulink 应用时,有哪些面向 SPI(主传输/发送/接收)模块的用例场景?
- 如何在生成的代码中将 Simulink 数据类型替换为用户定义的数据类型?
- 如何为 TI C2000 器件上的多个 CAN 消息 ID 配置给定的邮箱?
有关 MathWorks C2000 硬件支持的全面文档(包括设置和入门视频),可从 MathWorks 的网站上获得(是否有访问权限可能取决于您在 MathWorks 上的登录状态)。
其他 C2000 特定问题可在 TI E2E 上发布。有关 MathWorks 产品(如 MATLAB、Simulink 和 Embedded Coder)的特定问题也可以发布到 MATLAB Answers 论坛,或者如果您的许可证包括在线支持,则可直接联系 MathWorks 的技术支持人员。