This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我需要将 PWM 的频率提高到 200K 至 300K 之间



我希望使用的新型 MOSFET 在低于 100KHz 下工作的时候会过热,而它们在我的 PFC 设计中工作在 300KHz 下的时候就没有问题。另外,因为我的电机的反电动势很低,所以更高的频率能够给我更多的选择。

F28335 HVMC 示例定义了三种 ISR 率,但只使用了一种。此外,该参数还能定义 PWM 频率。我刚把频率提升到 200KHz 以上,Delfino 中就有太多的计算需要执行(虽然我还没有尝试 300KHz 选项的情况)。因为我的电机的转速只有 1,800 RPM,所以许多计算的执行频率可以低于每个 PWM 脉冲的频率。

这里有个问题:有没有一个示例项目可以将工作分为 3个 ISR 例程/比率?

  • 您是否虑过只通过每 10-30KHz 更新一次占空比值来让 PWM 运行在 300KHz?

    如果您不更新,PWM 将继续在当前值下运行,所以您可以将其运行频率设定为 300KHz,然后给状态机安排一个计数器,这样您就可以知道何时处于状态 #10 以及何时需要为即将到来的状态 #1 真正地更新占空比。

    这样做的难题在于采样。最简单的做法是从状态 #1 开始在 CMP 上采样。您可以让 ADC 触发器在每个状态 (300KHz) 都触发,然后选择其一。如果您有时间,也可以多选然后平均……,或者如果您仍然有时间完成计算,就可以找到最新的状态采集最近的数据,并在状态 #10 结束前关闭环路。