各位资深工程师大家好:
最近开始使用TI官方的28388开发板进行相关开发,我使用官方例程adc_ex1_soc_software进行实验,通过TMDSHSECDOCK上的15号引脚给ADCA2输入2.5V,但仿真时发现采样到AD值只有2600左右,计算出的电压只有2.1V左右;直接接入将DOCK上的15号脚与119号脚连接,也就是直接在ADCA2输入3.3V,采样得到的AD值也只有3850左右,也对应不上。例程内容未做任何修改,使用其他例程采样结果也同样出现偏差。
请问各位TI的工程师有没有遇到类似的问题。