Part Number: TMS320F280049
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
想请教下Dcan接收中断配置的问题。
想要实现的功能:用MailBox1做为接收邮箱,打开邮箱1的数据接收中断,进入中断后判断是否接收到新数据,如果收到新数据,就对数据作相应处理
问题:一直无法触发Can中断
详细情况:我当时以为这个符合芯片资料 CAN Interrupt Topology 2中的描述,按照这个图和文字描述,相关寄存器配置:
CanaRegs.CAN_IF1MCTL.bit.RxIE = 1;
CanaRegs.CAN_IP_MUX21 = 0xFFFFFFFD; //Bit 1 is for mailbox 1
CanaRegs.CAN_CTL.bit.IE0 = 1;
CanaRegs.CAN_GLB_INT_EN.bit.GLBINT0_EN = 1;
CanaRegs.CAN_GLB_INT_CLR.bit.INT0_FLG_CLR = 1;
PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0xFFFF;
但是中断无法被触发,
1、相同的配置下,PIEACK_GROUP9的其它中断触发没有问题;
2、如果增加一句 CanaRegs.CAN_CTL.bit.SIE = 1;,接受中断那个函数就会一直被触发,看来Can这边另一条中断通路也是通的;但通过这种方式进了中断之后,再去读CanaRegs.CAN_NDAT_21标志位,发现邮箱1并没有接收到新数据。
3、这个板子在Can其他工况下可以正常工作,硬件接口没有问题
所以我想知道Can的数据接收中断配置是哪里出错了吗?还有哪些寄存器是一定要配置的?另外Can中断的触发一定需要Can数据正常吗?还是像SCI一样,不管数据怎样,只要有符合格式的数据就可以触发到中断?我现在不清楚问题出在哪里