Part Number: TMS320F28388D
硬件设计时,DSP的时钟采用外部有源时钟,由X1脚引入,但Vss_osc(H18和H19)外部没有接到GND上,处于悬空状态。请问Vss_osc外部不接地,时钟还能否正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28388D
硬件设计时,DSP的时钟采用外部有源时钟,由X1脚引入,但Vss_osc(H18和H19)外部没有接到GND上,处于悬空状态。请问Vss_osc外部不接地,时钟还能否正常工作?
您可以看一下数据手册
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tms320f28388d.pdf
的表 6-12. Connections for Unused Pins
VSSOSC :If an external crystal is not used, this pin may be connected to the board ground.
这个看到了,是由于我们硬件设计的问题,没有在外部连到地上,板子PCB已经投出去了才发现这个问题。
VSSOSC引脚在DSP芯片内部是和其他VSS连接在一起的,其他的VSS已经通过过孔和板子上的GND相连了,
相当于VSSOSC间接和板子的GND连接,而没有在离它最近的地方和地层相连。
想确认一下VSSOSC引脚不直接对外接地会不会有什么问题?BGA封装想飞线之类的比较困难,谢谢!
我们的建议是将VSSOSC连接到外部晶体振荡器电路的接地参考,尽管否则它也可以工作,但可能会有抖动。