Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
软件设计DSP按24ms周期外发CAN数据帧,出现两种情况:
1、不接CAN转换芯片U8,DSP的TXD引脚发送一帧数据就没波形了,
波形如下:
2、接上CAN转换芯片U8,DSP的TXD引脚就会按2ms周期发送数据,波形如下
以前测试F28035时,不连接CAN转换芯片,TXD引脚也会有一直数据信号,请问F29035和F280049的CAN模块配置有什么不同之处吗?如下的配置代码有问题没?
相关代码如下
硬件引脚使用64PIN的DSP,CAN模块使用GPIO4和GPIO5