This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049: 死区输出配置OUT-MODE = 3的一对PWM,怎样实现变占空比控制

Part Number: TMS320F280049
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

正常情况下,PWM1A和PWM1B以一定频率,50%(带死区)的占空比互补输出。

启动时,希望PWM1A和PWM1B以1%占空慢慢增加,过度到50%占空比进行输出。

请问这样的逻辑要怎样实现。

PWM死区配置如下:

EPwm4Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 0;

EPwm4Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3;

EPwm4Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;
EPwm4Regs.DBRED.bit.DBRED = 20;
EPwm4Regs.DBFED.bit.DBFED = 20;

  • 你好,一般控制占空比的话有两种方式,比较常见的是通过设置CMPA、CMPB等比较寄存器的值来控制占空比。这个可以直接参考例程:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28004x\examples\epwm\epwm_ex2_updown_aq.c

    还有一种可以参考一下TRM中18.8.3.2 Duty Cycle Control的内容。

  • 老师,请读清除我的问题。我尽量把我的问题描述清楚了。我的前提是PWMA和PWMB是配置为带死区功能情况下。

    如果只是输出不同占空比的情况,确实按照你说的设置CMPA和CMPB的方式就能实现了。

    你可以实际测试一下我的问题,看看能不能实现我说的输出波形,怎么实现的,麻烦告诉我一下。

    本想让问题更形象一点,画一张图传上来,但是我在插入->图像/视频/文件菜单下无法选择要上传的图片。希望您能理解的意思。

  • 你好,特地去E2E确认了一下这个问题,在互补且带死区的情况下,PWM的占空比还是可以通过调节CMPA,CMPB等比较器的值来调节的。你可以看一下我们的Q&A:e2e.ti.com/.../3711676

    有其他异议的话可以再讨论

  • https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004428/tms320f280049-how-to-adjust-the-duty-cycle-of-complementary-pwm-waveform-with-deadbanddea/3711676#3711676

  • 首先,非常感谢你把我的问题带到E2E去确认,您辛苦了。

    其次,请原谅的一个理工科只能的执着。我觉得还是我的问题描述的不够清楚,我上传一张图片来表达我的意思(千言万语不如一张图)

    如果按照这个配置

    EPwm4Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 0;

    EPwm4Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3;

    EPwm4Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;
    EPwm4Regs.DBRED.bit.DBRED = 20;
    EPwm4Regs.DBFED.bit.DBFED = 20;

    EPwm4Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;
    EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;

    运行过程中修改CMPA的值 1%~50%,您将会看到图片中“实际输出PWM波形”,一直以互补的形式输出。

    而我期望的波形是下面的输出形式,刚开始PWMA和PWMB都以1%~50%的duty形式输出,当duty为50%时,以互补形式输出。当duty小于50%还可以回到duty形式输出。

    希望您能理解我。

    谢谢,谢谢。

  • 上张图片不太清除

  • 好的,我抽时间研究一下,这几天帖子太多了,有点忙不过来- -