This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280021: F280021 Flash编程下载,断电重启程序不运行

Part Number: TMS320F280021
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F280025C

Dear all:

在做一个新项目使用F280021   LQFP48 芯片,先画了一个测试板,在调试中发现,程序可以在RAM中运行,切换到Flash运行后,断电重启,程序就运行不起来了,不知道是什么原因原来图如下:

程序工程是自己搭建的,原来在F280049的Flash中可以正常运行。程序也是做了一个简单的IO高低电平控制。添加了F280021_FLASH_Lnk.CMD ,安装目录自带的CMD文件,程序用Debug方式烧录进去,能正常运行,但是断电后,就不运行。

程序里面的memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); 也使能了,现在不知道是我板子硬件的IO的问题(原来在使用F28069时,GPIO34接下拉电阻,程序断电就运行不起来),F280021第一次使用,还不清楚。

附件工程上传F280021_test.rar

希望等到解答,是我工程设置的问题?还是CMD文件的配置问题?还是硬件IO有特殊功能被我使用了?还是程序的问题?

  • 硬件的话,您可以参考280025C 开发板的参考设计来查看boot引脚的设置

    C2000Ware_3_04_00_00\boards\LaunchPads\LAUNCHXL-F280025C\RevA

    软件的话,您可以参考该对比文档,搜索flash

    https://www.ti.com/lit/an/sprack2a/sprack2a.pdf 

    另外您也可以参考例程在flash运行时的设置

    若还是没有发现问题,我会在明天拿类似型号的开发板来测试一下

  • 我也发现  memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); 这个函数在使用时,找不到函数文件,原来在使用28069时,F2806x_MemCopy程序里有memcpy有这个函数,并且都添加到工程文件中,在查看280049时,添加这个工程, C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00\device_support\f28004x\examples\adc  选用Flash编译,里面的memcpy函数,也是找不到函数文件memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize);  但是程序能在Flash中运行,不知道是什么原因

  • 在查看280049时,添加这个工程, C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00\device_support\f28004x\examples\adc  选用Flash编译,里面的memcpy函数,也是找不到函数文件

    在编译器用户指南中给出了相关说明

    In addition to those listed, abs and memcpy are implemented as intrinsics. 

    memcpy被实现为内在函数。所以会出现上面的情况。

    您是否有测试TI例程? C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f28002x\examples

    例程中使用方式如下(预定义了_FLASH)

    #ifdef _FLASH
    //
    // Copy time critical code and Flash setup code to RAM. This includes the
    // following functions: InitFlash()
    //
    // The RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadSize, and RamfuncsRunStart
    // symbols are created by the linker. Refer to the device .cmd file.
    //
    memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize);

    //
    // Call Flash Initialization to setup flash waitstates. This function must
    // reside in RAM.
    //
    InitFlash();
    #endif

  • Dear  Sunsan Yang !

    我添加了例程中 C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f28002x\examples\adc里面有RAM和Flash 测试,FALSE编译仿真烧录后,程序断电,还是不能运行。从这个确认应该是我硬件的问题,查看了规格书,要用Flash 要把GPIO24 和CPIO32 设置位上拉高电平,板子通过更改,测试成功,断电重启,程序能正常运行

  • 谢谢您的反馈!很高兴您能解决问题