This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI ALL:
用了EPWM1、EPWM2、EPWM3,拿EPWM1的A、B两路来说,非互补模式,第一个PWM出现时,死区时间有时会比设定(死区设定2us)的要小,但是后面的PWM死区时间都正常,
你好,你的PWM硬件上有外加上拉或者下拉吗?因为检测到的第一个PWM有可能是芯片在上电复位时的引脚电平而不是真正的PWM波形
您好,我是电机控制的,PWM口和驱动芯片之间没有上下拉,我测量第一个PWM是在芯片都初始化完成跑起来后,发命令启动的,启停启停这样试几次就会出现第一个PWM的死区有时是设定的值,有时回比设定的小
我测量第一个PWM是在芯片都初始化完成跑起来后,发命令启动的
你的意思是你是在在线仿真的情况下测试出现PWM第一个波形死区偶尔与设定值不同?
启停启停这样试几次
这个有什么规律吗?因为这个问题我这边很难复现,没有规律的话可能一时半会解决不了。