This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工作人员你好!
datasheet中提到,使用CAN接收数据帧时,会将其放入message object,为啥还提到了使用FIFO BUFFER,另外还有一个寄存器位EoB,很让人糊涂,不知道什么意思,也不知道怎么使用,请教一下!!
F2837x CAN模块允许为消息对象创建FIFO缓冲区。
有关如何使用消息FIFO的说明,请参见TRM的21.11.5、21.12.11和21.12.12节。
我在另外一个datasheet上找到你说的对应的三个小节,和我之前看的是一样的内容。主要就是文档写得太简单,不知道怎么使用。
首先,这个EOB是在配置接收数据帧时才使用吗?
另外,不是Message RAM对应Message object吗,怎么又出现了FIFO buffer,我什么时候配置该使用EOB呢?
还有,在配置某一接收邮箱的EOB为1之前,我需要将多少接收邮箱的EOB配置为0呢?
抱歉,28377D的话,请点击下面链接
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/spruhm8i/spruhm8i.pdf
在 22.11.11 Storing Received Messages in FIFO Buffers
22.11.12 Reading from a FIFO Buffer
首先,这个EOB是在配置接收数据帧时才使用吗
在22.10.5 Configuration of a FIFO Buffer 有如下语句
The EoB bit of all message objects of a FIFO buffer except the last one must be programmed to zero. The EoB bits of the last message object of a FIFO buffer is set to one, configuring it as the end of the block
FIFO缓冲区中除最后一个缓冲区之外的所有消息对象的EoB位必须编程为零。FIFO缓冲区的最后一个消息对象的EoB位设置为1,将其配置为块的末尾,作为FIFO缓冲区的结尾
另外,不是Message RAM对应Message object吗,怎么又出现了FIFO buffer,我什么时候配置该使用EOB呢?
FIFO的作用主要是在进行数据传输的过程当中,作为缓冲器对数据进行缓冲。邮箱 RAM 可以组合形成 FIFO 缓冲器
目前并没有相关的FIFO例程,关于DCAN的相关编程应用,您可以看一下
https://www.ti.com/lit/an/sprace5a/sprace5a.pdf
另外请注意勘误表中的内容
https://www.ti.com/lit/er/sprz412l/sprz412l.pdf
During DCAN FIFO Mode, Received Messages May be Placed Out of Order in the FIFO Buffer
关于DCAN中的所谓FIFO模式,以及如何应用,其实还是不太明白。
或许您可以看一下流程图
Figure 22-12. CPU Handling of a FIFO Buffer (Interrupt Driven)
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/spruhm8i/spruhm8i.pdf
那么我允许多少接收数据帧组成一个FIFO呢?总不至于无限大吧?
FIFO模式确实是有些难以理解。 FIFO模式允许您接收一组具有相同ID(或在过滤后具有相同ID)的帧,并且仅在最后一个帧进入时才对CPU产生中断。设置具有相同标识符和掩码的邮箱块。FIFO的功能是类似使用多个buffer级联,组成一个队列的方式实现队列的报文接收
例如,如果您需要在该组中接收的最大字节数是64,则用相同的标识符和掩码配置8个邮箱。例如,让我们使用邮箱1-8。前七个(1-7)将EoB(缓冲区结束)设置为0,将RxIE(接收中断使能)设置为0。在第八个邮箱上,将EoB设置为1并将RxIE设置为1
最后,在未出FIFO例程之前,建议慎重使用DCAN FIFO