Part Number: TMS320F28377D
大家好:
我用的是28377D,将EPWM8的控制权交给CPU2,使用EPWM8A控制一个boost电路,空载启动没问题,一加载(很小的负载),PWM会持续输出高电平,大概从70us-200us时间不等。导致电感饱和,直接报故障。注:PWM正常工作频率为16k,即一个控制周期为62.5us。这种情况每次都会出现。但是我用EPWM8B控制另一路Boost电路就不会出现这个问题。
请问各位大神们有没有这方面经验,应该怎么解决这个问题。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28377D
大家好:
我用的是28377D,将EPWM8的控制权交给CPU2,使用EPWM8A控制一个boost电路,空载启动没问题,一加载(很小的负载),PWM会持续输出高电平,大概从70us-200us时间不等。导致电感饱和,直接报故障。注:PWM正常工作频率为16k,即一个控制周期为62.5us。这种情况每次都会出现。但是我用EPWM8B控制另一路Boost电路就不会出现这个问题。
请问各位大神们有没有这方面经验,应该怎么解决这个问题。
谢谢。
您好,这个交换过,Boost电路没有问题。就是EPWM8A输出不正常
你好,你提到
一加载(很小的负载),PWM会持续输出高电平
请问你的系统里面有用到反馈吗?就是说负载的情况最后会影响PWM输出吗?
如果没有反馈机制的话,可能跟你的硬件电路设计有关,不知道你的PWM跟后端驱动是否有隔离?
您好,是有闭环的,我是稳得母线电压。我测量的是DSP的输出PWM,PWM后边接的是HC245,245输出后接到光耦上,之后才驱动IGBT的。