This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28035: TMS320F28035

Part Number: TMS320F28035


之前运行正常的程序,重新同样的硬件参数重新装了几台样机,再次下载程序时,可以下载,点击resum运行时自动停止,并出现Break at address "0x3ff599" with no debug information available, or outside of program code.

有时下载时进度条也会卡住不动,下载失败

  • 你好,你的意思是程序没有修改过,且硬件电路也相同的情况下,测试的时候没问题,批量装机的时候出现无法运行或者直接无法下载的情况?

  • 是的,测试机器件是由机器贴片回来的,开始时也会出现无法烧写程序的情况,通过更换dsp芯片有时可以解决。可以烧写但点击运行时自动停止或者是连烧写也无法完成,这两种情况是否可能是dsp损坏或者外围电路、下载口电路不正确导致的。

  • 一般无法烧写的话可以考虑先将芯片外围的最小系统电路焊接出来,即保证电源,晶振,JTAG电路等的完整,然后进行烧写测试。

    出现无法烧写,一般情况是电源、晶振不稳定,以及烧写过程中出现强电磁干扰。如果排除这些情况的话可能是芯片有损坏了