This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何在Flash.cmd中的程序在RAM中运行?



我用的是DSP F2812,想让烧到Flash.cmd 中的程序在RAM中运行,但CMD文件没改好,直接使DSP锁住了,能不能帮我改改Flash.cmd 代码,我怕再锁一次

charactor2011_9_30yuan.rar
  • 楼主,您只要基于TI的Ram CMD中修改,不要基于Flash的CMD修改就没有问题,注意如果在Ram中运行,不要加载 password.asm文件,而且不要对CMD文件的0x3FFFF8(Password区域)进行改写就没有问题。

    另外,您锁住芯片。有可能是供电的问题。