Part Number: F28M35H52C
您好:
工程需要将几个大(1K左右)的常量表作为默认启动参数,存储在片上FLASH中,在掉电或重新上电之后能随着程序调用。
特此咨询各位专家,如何将这样的较大的数组或结构体作为常量存储在FLASH中?下面三种是否能实现上述?
1、*((volatile unsigned long *)(x)) 这样的写法是否能实现?
2、将FLASH开辟一段,#pragma DATA_SECTION(),数组存在相应段,这样是否能实现?
3、利用F28M35的FLAH API,能否实现?
另外咨询:M3的FLASH中sector I/H/G/F和别的FLASH 有什么不同吗?我能否用于存储常量表?主要是担心误操作到,把芯片锁住。
期待您的回复!