Part Number: TMS320F28379D
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
你好,
1、参看"2837xD TRM"文档时,里面提到了Debug mode和Test mode,它们是一样的吗?另外,如果是一样的,要使用这种模式,是不是必须连接外面的仿真器,以及使用CCS?
2、假如我通过message object 1接收到一个消息,那么我如何获取该消息的值呢?
1)、通过CCS中的Memory Browser窗口,在地址0x49030~0x49034中查看吗?
2)、或者我配置 IF1/IF2 Interface register sets, 然后通过CCS中Registers窗口中查看CAN_IF1DATA / CAN_IF1DATB寄存器?