Part Number: TMS320F28379D
例程未作任何修改,跑不通,发送和接受数据都不行,能否帮忙跑一下该例程,看是不是例程的问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28379D
例程未作任何修改,跑不通,发送和接受数据都不行,能否帮忙跑一下该例程,看是不是例程的问题?
//! \b External \b Connections \n
//! Connect the SCI-A port to a PC via a transceiver and cable.
//! - GPIO28 is SCI_A-RXD (Connect to Pin3, PC-TX, of serial DB9 cable)
//! - GPIO29 is SCI_A-TXD (Connect to Pin2, PC-RX, of serial DB9 cable)
请问是否有上述连接?
如之前所说,该例程是需要额外连接的
//! \b External \b Connections \n
//! Connect the SCI-A port to a PC via a transceiver and cable.
//! - GPIO28 is SCI_A-RXD (Connect to Pin3, PC-TX, of serial DB9 cable)
//! - GPIO29 is SCI_A-TXD (Connect to Pin2, PC-RX, of serial DB9 cable)
sci_ex1_loopback都能通信成功的啊,sci_echoback这个例程就不行吗?
sci_ex1_loopback都能通信成功的啊
该例程 是internal loop back ,并不需要外部连接
sci_ex1_loopback和sci_echoback是不同的例程,在是否要求外部连接也是不相同的
请问scia的那么引脚不需要外部连接?我需要通过仿真器进行通信,我没有其他的电平转换芯片。
XDS100V2仿真器不是有虚拟串口功能的吗?可以用与SCI通信,为什么还要外接串口线?
我看了一下,此代码使用 SCI-A,其中 GPIO28 是 SCI_A-RXD,GPIO29 是 SCI_A-TXD。这些 SCI-A 信号未在 F28377 LaunchPad 上引出,因此要测试示例代码,您需要针对 SCI-B 或 SCI-C 以及 GPIO 对其进行修改。LaunchPad 支持使用 SCI-A 通过 USB/UART XDS100v2 连接使用 GPIO42 和 GPIO43 或者 GPIO(105,104) 进行 PC 通信 - 请参阅 LaunchPad 手册