登录TI官网查看应用解决方案时,提示“您尚未被设置为使用多因素身份验证”,请联系系统管理员。以前是都可以查看的,请问我需要做什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我这跟他一样的情况,应该怎么解决???
请给出具体链接,谢谢
好的,我会在确认后给您回复
好的,谢谢您,请尽快处理,急需!!!
这是打开哪个链接时出现的?我来试一下
能加个qq吗,在这里联系比较麻烦,这是点C66x DSPLIB下载后会弹出之前发的那个界面
我试了一下是可以下载的。我会和后台确认一下是什么问题
请您先换一下浏览器试试
我换过浏览器了,也是一样的,您能下载的话就直接发这个库文件给我吧,不要弄那么麻烦了,我还要备课,急需的,你微信或者qq号多少?
我的问题还是存在,我在详细描述一下。在下面的链接下,点击任意一个应用

都会弹出如下窗口:

输出账户和密码(与ETE中文账户密码一致)后会弹出如下界面:

再次输入同样的账户和密码会弹出如下界面:

到底什么原因啊,之前不需要输入任何账户密码都可以的查看的。麻烦帮我看看,前两天有事没有关注这个帖子。
刚才测试了一下,访问连接正常了。
感谢你为了解决客户问题锲而不舍的精神,分给你的贴永远也不沉底。给你点个大大的!
要不要给你写封感谢信
很高兴能帮到您同时也谢谢您对我工作的肯定!
后续有其他问题的话,您都可以随时post在论坛上,我们团队都会全力支持的