Part Number: TMS320F280049
你好:
关于cla math lib的使用,在看文档的时候发现这样的描述:

这段话的最后一句是这样描述的:For devices which do not have
CLA math tables in ROM, the default FLASH and RAM build configurations do not use ROM tables,
but use the CLA math library build which includes the CLA math tables.
结合我打阴影的那句话是否可以这样理解:
在使用默认的 FLASH and RAM build configurations
如果器件本身没有CLA math tables in ROM,只需要使用CLA math library 包含的 CLA math tables.
如果器件本身包含CLA math tables in ROM,即需要器件本身的CLA math tables in ROM,也需要使用CLA math library 包含的 CLA math tables.