This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28035 用于 PV 逆变器



我正在考虑采用 F28035 实施 PV 逆变器,具体包括 MPPT、PLL、孤岛检测等。如果我把载波频率设置在 170KHz,可以正常运行吗?有人具备这种经验吗?如果可以,我甚至想对这块单芯片实施 PLC(电力线通信)。请问这样可行吗?有没有什么建议?提前致谢!

  • 110KHz 用于直流到直流的转换,直流到交流您用的是什么转换频率?您有没有以闭环方式对直流到交流转换进行有力的控制?

    我建议您制作一张您在系统中使用的周期表格。

    MPPT 非常慢,通常只有 10 到 20Hz,您可以在 MIPS 计算中将其忽略不计。

    PLL 需要运行在 20KHz,PLL 周期/(CPU 频率/20KHz)= 100KHz 下直流到直流转换的 PLL 闭环控制对CPU 的占用百分比。控制环路周期/(CPU 频率/100KHz)=PLL 的 CPU 占用百分比。

    PLC 会完全占用 CPU,没有剩余的 MIPS 可以用于进行任何控制环路运算。使用 CLA(MIPS 的计算请参阅上面的相关解释)也不失为一种替代方法。

    另一个因素是您系统中使用的 ADC 数量,这很大程度上取决于您系统的类型和您的判断。

    您想让 PLC 符合与电力系统对话的规范,还是只希望把它用于太阳能节点间的本地通信?

    按我的看法,F2806x 在太阳能应用中比 F2803x 更加适合用于 PLC + 控制。由于 PLC 会占用大量的 RAM 空间,因此 F2803x 上的 RAM 会不够用。  

    在 F2806x 上,您可以把控制任务专门交付给 CLA,C28x 可以用于功率级控制。不过这在很大程度上取决于系统的要求。

  • PLC(电力线通信)可以作为通信方式,现在有上式的光伏逆变器采用这种方案的
  • 电力载波通信可以使用的,成本较低,而且控制也比较简单