Part Number: TMS320F280049
Other Parts Discussed in Thread: SFRA
tidm_02002是一个关于CLLLC的案例。
默认条件下,能量正向传输,
控制工作在电流闭环:
if(CLLLC_clearTrip == 1)
{
CLLLC_HAL_clearPWMTripFlags(CLLLC_PRIM_LEG1_PWM_BASE);
CLLLC_HAL_clearPWMTripFlags(CLLLC_PRIM_LEG2_PWM_BASE);
CLLLC_HAL_clearPWMTripFlags(CLLLC_SEC_LEG1_PWM_BASE);
CLLLC_HAL_clearPWMTripFlags(CLLLC_SEC_LEG2_PWM_BASE);
#if CLLLC_TEST_SETUP == CLLLC_TEST_SETUP_EMULATED_BATTERY
CLLLC_closeGiLoop = 1;
#endif
CLLLC_clearTrip = 0;
}
if(CLLLC_closeGiLoop == 1)
{
#if CLLLC_SFRA_TYPE == CLLLC_SFRA_CURRENT
CLLLC_giError = (CLLLC_SFRA_INJECT(CLLLC_iSecRefSlewed_pu) -
CLLLC_iSecSensed_pu);
#else
CLLLC_giError = (CLLLC_iSecRefSlewed_pu - CLLLC_iSecSensed_pu);
#endif
在这个条件下,运行SFRA GUI进行扫频分析环路的响应特性,运行完成后将数据保存在.CSV中。
我的问题是:
1)在上述条件下保存的.CSV数据是只包含 open loop transfer function (GH)的响应特性,还是既包含 open loop transfer
function (GH),也包含plant(H)的响应特性
2)如果上述数据只包含open loop transfer function (GH)的响应特性,我要想得到plant(H)的响应特性数据,是否是要关闭电流环(使CLLLC_closeGiLoop = 0),让程序运行在固定开关频率的条件下再利用SFRA GUI进行扫频测试。
问题比较偏向应用场合,还希望老师们耐心解答,谢谢!