你好,我正在调试IPC在CPU1与CM4之间的数据通信。
使用的例程是:ipc_ex1_basic_c28x1和ipc_ex1_basic_cm
目前,已经可以从CPU1发送0到9到CM4中。
然后,我将发送的数组中的内容改成我们自己的数据。发现单步运行在ipc_ex1_basic_c28x1的时候,会在IPC_sync(IPC_CPU1_L_CM_R,IPC_FLAG31)这一句中跑飞。
我的数据是:0xAA,0x55,0x00,0x00,0x01,0x34,0x00,0x00,0x00,0x1D,0x00,0x00,0x00,0x64,0x00,0x00,0x00,0x00,0x14,0x15,0x06,0x17,0x0F,0x3B,0x1C,0xA1,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x59,0xEE,0x5B,0x13,0x21,0x1A,0x01,0x40,0x42,0x0D,0x49,0x03,0x7F,0x10,0x81,0x3F,0xF5,0x1E,0xB8,0x51,0xEB,0x85,0x1F,0x01,0x02,0x03,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0xD5
修改完程序后,接收到的数据,有两种情况,第一种是:前66个数据是正常的,后54个数据是错误的。
第二种情况是:
接收到的数据是:aa,00,00,00,55,.......
每个数据之间都会夹着三组00
应该是数据类型出问题了。
想要通过IPC发送上面那个120个数据,该如何正确修改程序和数据类型呢?
特来请教
谢谢