Part Number: TMS320F28377D
最近在学习can模块相关内容,其中手册第22.4.3.1 Silent Mode中介绍了CAN的静默模式,我有点疑问,想请NI的工程师帮忙给确认下,手册中说在静默模式下,CAN模块仍然可以接收数据帧和远程帧,没有说在该模式下内部能否自回环,我测试发现静默模式下,内部数据RX和TX之间是没法通信的,但是Figure 22-3. CAN Core in Silent Mode中缺显示TX和RX之间是直接连接的,也就是说在静默模式下TX的数据可以直接内部发给RX,麻烦TI的工程师帮忙确认下,静默模是下内部能否直接进行数据传输,图22-3是否有问题,谢谢!