TI技术支持:
您好!我在使用377D烧写Flash过程中,在网上查了一些资料说将 2837xD_RAM_lnk_cpu1.cmd替换为 2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd
文件,然后重新编译加载就可以将程序烧写进去。按照步骤,我确实操作成功了,但是我想咨询一下这个过程是怎么实现的,原理是什么,调用了哪些文件实现的,有没有相关的文档。因为按照正常的flash操作步骤,会有各种命令写AAA、555的。 我在C:\ti\ccsv8\ccs_base\c2000\nowFlash这个目录下搜到一个nowflash的文件,里面的configs不知道是不是与这个有关?再就是F2837xD_f021_c28x.nfl文件不知道发挥什么作用,这里面的文件使用有没有哪里介绍。
非常感谢!期待您的回复。