Part Number: TMS320F28377D
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28377D
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,

能否请您详细说明下“目标板和硬件断开”?
是指28377的板子和仿真器断开还是在CCS内显示不能连接上?
1 您使用的的是开发板还是自制板?开发板的话,在电脑的设备管理器中是否显示正常?
2 是否有尝试使用uniflash烧录?是否可以正常烧录?
3 关于程序的话,是否有使用TI例程测试?是否也能复现该错误?
1.使用的是开发板,在不上主电的情况下,即给我的硬件上强电时,程序可以正常运行
2.是将将程序下载到DSP 的RAM 或者FLASH 中进行调试或运行。
3.使用过是正常的,而且之前使用这个程序也是正常的。
1.使用的是开发板,在不上主电的情况下,即给我的硬件上强电时,程序可以正常运行
请问是哪款开发板?在CCS内是test connection是可以成功通过的吧?还是一点击debug就连不上会断?
另外您指的主电是指开发板上的电源?抱歉,若是我理解错误,请您指出
TMS320F28377D,在CCS内是成功的,一点击Debug会出现IcePick_C_0: Trouble Reading Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0xc8 红色错误。因为我是做电源变换器的,我使用DSP是对我的数据进行采样计算的,并产生驱动信号控制电源工作的,我所谓主电就是这个电源变换器的主电,不是开发板上的供电,而且开发板上的供电是一直在的且正常供电的
并产生驱动信号控制电源工作的,我所谓主电就是这个电源变换器的主电,不是开发板上的供电
根据您的描述,像是由于供电问题造成的开发板不能正常boot,所以无法运行程序。或者是仿真器受到干扰断开连接
您是否有在上主电时测量开发板的供电电压?
嗯嗯,是一直怀疑有干扰问题,上主电时并没有测开发板的供电,下次上电时测下试试。谢谢您的解答,我会根据您的建议进行操作,有问题再向您请教呢