Part Number: TMS320F280025C
您好,在学习F280025C的官方例程时,发现14种不同的配置及用法 ,如下表:
1. adc_ex1_soc_software.c
2. adc_ex2_soc_epwm.c
3. adc_ex3_temp_sensor.c
4. adc_ex4_soc_software_sync.c
5. adc_ex5_soc_continuous.c
6. adc_ex6_soc_continuous_dma.c
7. adc_ex7_ppb_offset.c
8. adc_ex8_ppb_limits.c
9. adc_ex9_ppb_delay.c
10. adc_ex10_ppb_pwm_trip.c
11. adc_ex11_multiple_soc_epwm.c
12. adc_ex12_burst_mode_epwm.c
13. adc_ex13_burst_mode_oversampling.c
14. adc_ex14_soc_oversampling.c
我每一个ADC的使用文件,我都看过了,但不是很懂到底是如何运转的。
目前我们的项目是打算用3个ADC的管脚, 每1秒钟分别对电压,电流,温度进行连续采样10次,然后求各自的平均数。1秒钟的节拍是由Timer0提供的。应该来说,这样的ADC用法是常规操作手法。
但是对于以上14种用法,我想适合我们这种要求的应该是第1种吧。
但是我不知道怎么设置,才能实现在每1秒钟开发ADC转换模块,进行采样10次。
谢谢!