你好,
我们目前使用的TMS320F28062PZT,发现如下问题:只能通过SCI烧录 仿真器连接不上 ,TDO口拉高 仿真器可以烧录仿真运行,重新上电还是无法运行 。
CN2跳线短接后,TDO上拉,TDO口接入3.3V ;实际只有1.255V,导致芯片不工作。
电路图如下:


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我们目前使用的TMS320F28062PZT,发现如下问题:只能通过SCI烧录 仿真器连接不上 ,TDO口拉高 仿真器可以烧录仿真运行,重新上电还是无法运行 。
CN2跳线短接后,TDO上拉,TDO口接入3.3V ;实际只有1.255V,导致芯片不工作。
电路图如下:


这个肯定是自己设计的板子?
同时制作了多少块?每块都有这样的问题吗?
如果板子的电源都没什么问题的话,只能考虑是否是F28062的TDO引脚有损坏了。