This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我从贵司网站下载的C2000Ware_3_04_00_00的软件包。我们目前要使用PMBUS通讯,
因此着重看代码: C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\libraries\communications\PMBus\c28\examples\28002x_pmbus_slave
这个例程有一个如下的结构体:
typedef struct
{
uint32_t moduleBase; //!< Base address of the PMBus module
uint32_t moduleStatus; //!< Status register of the PMBus module
PMBus_StackMode mode; //!< PMBus mode of operation
uint16_t slaveAddress; //!< Slave address for the PMBus module
uint16_t slaveAddressMask; //!< Slave address mask for PMBus module
PMBus_StackState currentState; //!< Current state of the state machine
PMBus_StackState nextState; //!< next state of the state machine
uint16_t *bufferPointer; //!< pointer to a buffer of length >= 4
uint16_t *currentBufferPointer; //!< Current position in the buffer
uint16_t numOfBytes; //!< Number of bytes sent/received
bool PECValidity; //!< Valid PEC received or sent
PMBus_Transaction transaction; //!< Current Transaction type
//! Handler for each transaction
transactionHandler transactionHandle[NTRANSACTIONS];
} PMBus_StackObject;
使用时发现不知道哪个变量是我们要发送或接收的数据DATA,
就是说寄存器PMBTXBUF, PMBRXBUF分别对应上述结构体中的哪两个变量。
我们使用这种通信时,如何实现每1S发出一次数据的操作。
请给出具体的步骤,谢谢!
使用时发现不知道哪个变量是我们要发送或接收的数据DATA,
就是说寄存器PMBTXBUF, PMBRXBUF分别对应上述结构体中的哪两个变量。
建议您首先再导入master的例程。而后在CCS下直接使用按键“ctrl+H”,搜索pmbusMasterBuffer 、 pmbusSlaveBuffer 、pass 这3个变量,以便于整体理解例程
另外我们有一个专门的PMBUS文档,
您可以在C2000ware安装路径下找到
C2000Ware_3_04_00_00\libraries\communications\PMBus\c28\docs
您好,我根据您发的连接已经下载了相关文件,说实话,并不能从文件中看出什么。觉得是泛泛而谈的。
另外贵司这个F280028C的料,对于使用PMBUS模块,外围电路应该如何接设置,请帮忙给出参考电路图!谢谢
并不能从文件中看出什么。觉得是泛泛而谈的。
是的,这只是在讲协议。
F280028C的料,对于使用PMBUS模块,外围电路应该如何接设置
只有大概的连线图
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHRGZqJDh6gJxK6uXBWjTQ__gYkahfz__LATEST
Figure 7.1: PMBus Connection Pull-Ups
TI公司针对F280025C这个料有没有做过PMBus通讯的案例
就我所知,目前就只有这两个例程
如之前所说,我对该协议不是很熟悉。请您在英文E2E发帖,会有专门的BU来解答
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/