This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28035中的高分辨率捕捉口HRcapture 的中断为什么在PIE Vector Table 中没有入口!



我看了TI网站提供的例程中没有关于HRcapture的例子,同时在系统与中断控制手册中 PIE vector Table中也没有HRcapture 的中断的入口地址。

是手册错了,还是28035压根就没有高分辨率捕捉口那?

  • Shusheng,

    F28035有HRCAP,应该是手册没及时更新。F28069的技术手册上就有表明在第4组的7,8。

    另外也可以从F28035的例程中看到HRCAP的中断向量表位置。

    // Group 4 PIE Vectors     

      ECAP1_INT_ISR,   // 4.1 ECAP-1      

     rsvd_ISR,        // 4.2    

     rsvd_ISR,        // 4.3      

    rsvd_ISR,        // 4.4      

     rsvd_ISR,        // 4.5      

    rsvd_ISR,        // 4.6      

    HRCAP1_INT_ISR,  // 4.7 HRCAP-1      

    HRCAP2_INT_ISR,  // 4.8 HRCAP-2

     

    Eric

  • 我以前的程序没有用到HRCAP,但现在需要用到这个新的中断向量地址,所以需在旧的程序添加了中断向量地址,可是编译总是出错PIE不存在这两个地址,请问需要什么方法配置新的中断中断地址?

  • 你用的源文件是类似TI例程的结构吗?

    如果是的话,要添加HRCAP的ISR的话可以用下面的代码:

    EALLOW; // This is needed to write to EALLOW protected registers   

    PieVectTable.HRCAP1_INT = &HRCAP1_Isr;   

    EDIS;   // This is needed to disable write to EALLOW protected registers

    如果没有HRCAP1_INT,就找到DSP2803x_PieVect.h头文件在PieVectTable中添加就可以了。

    Eric