Part Number: TMS320F280049
TMS320F280049 在TI PIN MUX TOOL 中没有ADC可以选择
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F280049
TMS320F280049 在TI PIN MUX TOOL 中没有ADC可以选择
TI PIN MUX TOOL 中没有ADC可以选择
这是因为该芯片的ADC,没有多路复用,即多路复用器位置字段,因此该 PIN MUX TOOL程序中不需要 配置ADC 外设。
您看一下数据手册内的表格 Table 5-38. Analog Pins and Internal Connections 应该就会清晰很多
它们是在芯片内部一直连在一起的,并没有复用一说
感谢
确实Analog Pins and Internal Connections表格中
一目了然可以看出在芯片内部是连在一起
但是我还是搞不懂
比如说第23PIN为何可以ADC跟DAC可以共用
因为ADC是一个开关跟电容的取样电路 而DAC是R-2R梯状电路
这两种是不一样的
比如说第23PIN为何可以ADC跟DAC可以共用
当 DAC 使能时,ADC 转换将是该通道上的 DAC 输出电压。当该通道上的 DAC 启用时,该 ADC 通道不能再用于测量另一个信号。