This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用官方例程F:\C2000Ware_3_03_00_00\driverlib\f28004x\examples\flash\flashapi_ex1_program_autoecc.c对41C的flash进行擦写赋值时,程序执行到
此处出现报错,程序暂停。
根据逻辑发现是Fapi_issueProgrammingCommand函数进行写入时出现问题。
请问该例程该如何正确的进行运行?
使用的cmd文件为280041C_FLASH_lnk.cmd
我是使用280049 launchpad测试的该例程,不能复现您的错误
您是否可以给我看一下您的测试结果 就是通过Memory browser 查看一下对应的0x86000地址的值是否有写入 我这边通过280041C测试 并没有写入值
感谢 我这边自己更改之后测试也已经可以看到和您相同的结果了 但是我发现我的ccs打断点会遇到
这种问题 请问常见嘛 该如何解决
一般硬件断点的话,个数有限,也就2个吧。所以有可能是您断点打太多了
另外在非代码部分打断点也可能会有该错误