This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、280049的can_ex3_external_transmit,此程序是由CANA发送CANB接收的对吧,那么280049是CANA和CANB均可使用么?
2、开发板是LAUNCHXL-F280049C。
3、如果可以使用的话想问一下:LAUNCHXL-F280049C的CANA和CANB的gpio是多少呢?
4、LAUNCHXL-F280049C的开发板的CANA是can1.2?CANB是CAN2.0?
1、此程序是由CANA发送CANB接收的,但是开发板上只有CANA是接了CAN收发器的,CANB没有接
2、/
3、CANA的GPIO是GPIO32 (CANTXA) 和 GPIO33 (CANRXA)。CANB是GPIO8 (CANTXB) 和 GPIO10 (CANRXB)。
4、datasheet上只说明这两个模块都是Type 0 型的。没有说明CAN协议版本。
你好您的意思,280049 的canB是可以用的是吧。
为什么之前我记得好像由问过说LAUNCHXL-F280049C这个板卡不支持CANB功能呢?
我可以用配置CANB并在GPIO8和gpio10可以测到波形是么?
此程序是由CANA发送CANB接收的,此程序的执行是否使用了test模式呢?
280049 的canB是可以用的
这里得分两种情况,LAUNCHXL-F280049C这个板卡只是引出了CANB的引脚,没有接CAN收发器。所以,如果你说CANB模块,那么是可以用的。如果你说CANB直接用来收发消息,那么需要外接CAN收发器才能用
配置CANB(发送)之后可以在GPIO8和gpio10测到波形
此程序的执行是使用了External Loopback test mode