Part Number: TMS320F28379D
TI的软件工程师,你好:
我在用28379D做DCDC,我的程序拓扑由simulink生成,但是发现一个现象,我配置了一组互补的PWM,但是在DSP上电时刻,下管PWM信号会有异常开通(我发现这个和死区配置有关,这个我还没弄明白),现在我主要有两个问题:
1.如何避免因为配置PWM互补的情况下因为下管不开的情况下导致上管常开(我的上管用作同步整流,通过内部的比较器进行开关的控制,检测ADC口电流小于一定值的情况下上管是被拉低的情况下,正常待机情况下上下管都是拉低的,但是上电时刻会有)
2.如何避免因为配置了死区之后上电情况下的PWM异常开通的现象
谢谢