This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我尝试利用看门狗溢出实现重启DSP的目的,仿真器调试时弹出如下的窗口:Break at address "0x3fb02a" with no debug information available, or outside of program code.
非常感谢!
你好,程序在没有配置看门狗的情况下能正常运行吗?仿真情况下是否复位引脚有持续的方波复位信号?如果是的话那么芯片可能没有正确喂狗,导致处于复位状态并报错。
您好,我的目的是连接仿真器调试,人为让DSP重启后还能继续调试,用28335试过可行,280049不行,请问是什么原因?
你的意思是,连接仿真器的情况下使用看门狗或者手动下拉复位引脚进行芯片复位,复位完成后在不重新连接芯片及load程序的情况下还能在CCS的debug界面运行程序?
是的,28335就是按上述操作后,可以在CCS的debug界面继续运行程序;而280049就会停到0x3fb02a处。
备注:目前在做用CAN口在线烧写代码功能,过程中会重启DSP,重启后还需要单步调试,所以需要上述操作。