问:客户正在使用无传感器 instaspin 库,并尝试将 instaspin 与 FCL 代码集成。
1.是否有其他有关 FCL 代码及其公式和数学的文档?(Spruij8 除外)
2.是否有一个较旧的无传感器角度评估器(如 SMO),它可与 FCL 一起使用,使用比 instaspin 更少的 CPU 周期来运行无传感器电机?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:客户正在使用无传感器 instaspin 库,并尝试将 instaspin 与 FCL 代码集成。
1.是否有其他有关 FCL 代码及其公式和数学的文档?(Spruij8 除外)
2.是否有一个较旧的无传感器角度评估器(如 SMO),它可与 FCL 一起使用,使用比 instaspin 更少的 CPU 周期来运行无传感器电机?
答:
1.这是唯一可用的文档。
2.目前没有其他评估器的 FCL 示例。但是,将 FCL 和评估器一起使用可能不是一个好主意,因为对于 FCL 如果您使用高带宽控制,评估器的误差将被放大以使系统变得嘈杂。尽管如此,客户仍可随意尝试并查看其性能。或许这可使它发生改观。