Part Number: TMS320F280025C
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C, C2000WARE, DRV8312
手上有块开发板 LAUNCHXL-F280025C,打开例程,可以正常下载到RAM中,但是改成Active-Flash后,就一直报错,显示flash不可用。这是板子上的280025C坏了还是哪里设置不对呢?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F280025C
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C, C2000WARE, DRV8312
手上有块开发板 LAUNCHXL-F280025C,打开例程,可以正常下载到RAM中,但是改成Active-Flash后,就一直报错,显示flash不可用。这是板子上的280025C坏了还是哪里设置不对呢?

你好,请说明一下你是如何修改flash的?具体demo的详细路径是什么?
一般TI提供的芯片例程路径如下:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28002x\examples
你好,路径是 TI\C2000Ware_MotorControl_SDK_F28002x_3_00_00_01\solutions\drv8312_c2_kit
并没有修改flash 就是打开例程,ls01-is013,只要默认是active-flash的都失败,active-ram的就可以。
抱歉我跟我同事这边都没有找到这个路径。。。
很多非常用路径下的工程都会有问题,建议你用常规路径的。C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_02_00_00\solutions
您说的这个路径打开也是一样的,报的是flash不可用。C2000Ware_MotorControl_SDK_3_02_00_00\solutions\boostxl_3phganinv\f28002x

是不是我手上这个板上的芯片flash本身就有问题?
这个板子是第一次使用吗?另外,板子的主页上有Quick start guide你有没有参考,因为板子有些设置不对的话也会导致无法使用。
如果你这边设置都OK,但是还是有同样的问题,我建议你联系购买方,看一下如何处理售后。