Part Number: TMS320F280049C
EPWM6 配置为UPDAOWM 模式,频率为50KHZ,在ZERO和PRD 触发ADC 采样。ADC配置中断。
在ADC的中断中,设置GPIO高低来测试进入ADC中断的时间和执行时间。
理论上说,一个采样周期应该会触发两次ADC采样,并且周期回事PWM周期的两倍。
程序配置如下:
//SOC configuration
EPWM_setADCTriggerSource(EPWM6_BASE, EPWM_SOC_A, EPWM_SOC_TBCTR_ZERO_OR_PERIOD);
//
// Generate pulse on 1st even
//
EPWM_setADCTriggerEventPrescale(EPWM6_BASE, EPWM_SOC_A, DCDC_PWMtiggerADC_RATIO);
//
// Enable SOC on A group
//
EPWM_enableADCTrigger(EPWM6_BASE, EPWM_SOC_A);
ADC配置如下:
ADC_setupSOC(ADCC_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_EPWM6_SOCA,ADC_CH_ADCIN0, 7); //SOCA0=A0
ADC_setupSOC(ADCC_BASE, ADC_SOC_NUMBER1, ADC_TRIGGER_EPWM6_SOCA,ADC_CH_ADCIN1, 7); //SOCA1=A1
ADC_setupSOC(ADCC_BASE, ADC_SOC_NUMBER2, ADC_TRIGGER_EPWM6_SOCA,ADC_CH_ADCIN2, 7); //SOCA2=A2
ADC_setupSOC(ADCC_BASE, ADC_SOC_NUMBER3, ADC_TRIGGER_EPWM6_SOCA,ADC_CH_ADCIN1, 7); //SOCA3=A1
ADC_setInterruptSource(ADCC_BASE, ADC_INT_NUMBER1, ADC_SOC_NUMBER3);
ADC_enableContinuousMode(ADCC_BASE,ADC_INT_NUMBER1);
ADC_enableInterrupt(ADCC_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
ADC_clearInterruptStatus(ADCC_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
但是实际波形如下图所示:

从波形上看,执行频率确实是50KHZ,但是第二次ADC触发时间应该是10us处。现在是大约4us又重新触发了ADC中断。
有哪位大神遇到过同类似的情况吗。