Part Number: TMS320F28388D
您好,我们在设计中需要将Micro-SD Card用CM控制,CM没有SPI接口,只有CPU有,因此我们想将SSI接口配置成Freescale SPI模式,再接入SD卡,想咨询您,这样操作是否可行呢?如果可以,有软件开发的例程吗?非常感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28388D
您好,我们在设计中需要将Micro-SD Card用CM控制,CM没有SPI接口,只有CPU有,因此我们想将SSI接口配置成Freescale SPI模式,再接入SD卡,想咨询您,这样操作是否可行呢?如果可以,有软件开发的例程吗?非常感谢~
你好,可以的,datasheet中有说明:
7.14.4 Synchronous Serial Interface (SSI)
The SSI module includes the following features: • Programmable interface operation for Freescale® SPI, or Texas Instruments Synchronous Serial Interfaces. In this SSI module, only the Legacy SSI mode is supported.
但是官方目前没有提供这方面的例程。