This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMSC5000系列与TMS2000系列的选择

Other Parts Discussed in Thread: TVP5151, TVP5150, TVP5146
首先从外界输入一个连续模拟图像信号,每幅图像大小10240*768(32位色),
用TMS320[/url]c5402或者TMS320LF240x系列的进行图像处理,经过加工,对比特征识别,比如车牌等,每秒要求截取图像处理24幅左右,15幅也可以,
然后把处理后的图像信号该存的存,该扔的扔,不用显示,
请问,这样的实时图像视频处理,TMS320C5402或者TMS320LF240x系列的哪个可以胜任呢
本想用642的,可是642太贵了,要170元,C5402它们才50左右

请TI专家帮忙决策一下、谢谢了

这样的连续图像处理,用BF531与c5402哪个更好呢,它们价位差不多,只是BF531频率比C5204多了300,不知道处理图像的性能是不是也提高了点呢,还请大家指点

  • 5402做静态的图像处理,LF2407定位是工业控制

    建议你用642

  • 有几个点你需要考虑,你的模拟输入信号怎样数字化,数字化后怎样送到DSP处理,用什么样的接口传输,你所需的数字视频流大小是多少,所用接口带宽及位数是多少,智能识别算法对运行平台的性能要求如何,视频压缩算法用哪一种,存储介质是本地硬盘还是网络介质。分析完以上的各点你可能就对目标系统有大概的认识了。

    不过就以上的各点看来5402和2407都是不能胜从长任的,建议用DM系列可以看看DM6467,DM8148,DM8168等,模拟前端可以看看TVP5146,TVP5151,TVP5150等

  • 比较赞同2楼的答案

  • Roger 正解,视频和音频处理不是C2000的强项,C2000主要用于控制。