Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA, INA240
spracb8a文件,
找到文件目标例程
controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00_00\Examples
导入CCS后
按照spracb8a文件 Page 16页操作
编译工程,报了很多error,如上图所示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
spracb8a文件,
找到文件目标例程
controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00_00\Examples
导入CCS后
按照spracb8a文件 Page 16页操作
编译工程,报了很多error,如上图所示。
我测试了一下,没有报错。请问您具体是如何操作的?
图示错误的话,一般是没有正确地添加路径。
project ----> Import CCS Projects
您好 是这样导入的,如图
这样导入是没有问题的。应该是因为您的controlsuit没有安装在默认位置导致的
您可以右键点击工程名,而后看一下路径是否都正确
您好,确实是这样的;
请问我现在应该如何解决这个问题(在不重新安装软件支持包的情况下)
图中有三个文件路径出现惊叹号
您好,我已经修改了相关路径;
如下
但是编译工程后没有error了
但是出现了如下的warning
代码中具体位置在
应该是您的curLimit是浮点型,而CMPSS的相关参数都是整形uint,所以造成了类似的警告
这两行代码都是一样的
为啥只有下面那行提示了warining
而且这是例程代码,我都没有作修改的;
需要怎么作能消除warning
我试试了强制类型转换 不行: OCP_curLo = (Uint16)OCP_INA240_LO(8.0);
您的编译器版本是多少?我使用的是20.2.2,编译后没有上述的错误
现在还是相同的错误?是否有尝试使用 20.2.2?
您好 我装的是CCS10.5.3版本 自带的编译器就是20.2.4 请问想换成20.2.2应该怎样操作?